+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mole (mol) - définition

Mole (mol) est l’unité fondamentale de la quantité de matière dans le système SI, utilisée pour décrire le nombre de molécules, atomes, ions ou autres unités élémentaires dans un système donné. Une mole correspond exactement à 6,022 140 76 × 10²³ unités élémentaires, ce qui correspond au nombre d’Avogadro — une constante physique qui définit l’échelle quantitative en chimie et en physique moléculaire. Les unités élémentaires auxquelles se réfère la mole doivent être définies conformément à la nature du système analysé, par exemple les atomes pour un élément, les molécules pour un composé chimique ou les ions pour un électrolyte.

La mole sert de pont entre l’échelle atomique et macroscopique, permettant de manipuler des quantités pratiques de substances chimiques sur la base de leurs masses atomiques ou moléculaires. En analyse quantitative, elle permet de convertir la masse d’une substance en nombre de molécules, de calculer les concentrations, les proportions stœchiométriques dans les réactions chimiques ou les volumes de gaz dans des conditions normales. L’usage de la mole uniformise les calculs en chimie, biophysique, pharmacie et ingénierie des matériaux, et sa définition est indépendante de la substance spécifique, ce qui lui confère un caractère universel.

Dans la définition moderne, en vigueur depuis 2019, la mole n’est plus définie par la masse d’un échantillon d’isotope carbone-12, mais par l’attribution exacte de la valeur du nombre d’Avogadro. Ce changement assure une plus grande cohérence avec les autres unités SI basées sur des constantes physiques et facilite les mesures précises dans divers domaines scientifiques. En pratique de laboratoire, la mole est utilisée pour préparer des solutions, déterminer des équations de réaction et équilibrer des processus chimiques, constituant l’une des unités les plus couramment employées en analyse quantitative. En tant que mesure de la quantité de matière, la mole joue également un rôle important dans les équations du gaz parfait et les modèles thermodynamiques décrivant les états d’équilibre chimique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI