+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) - définition

MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) est une structure semi-conductrice constituant la base de fonctionnement des transistors MOSFET, largement utilisés dans l’électronique numérique et analogique moderne. Elle se compose de trois couches : une fine couche métallique (généralement du polysilicium ou un métal à haute conductivité), une couche isolante d’oxyde (le plus souvent du dioxyde de silicium) et un substrat semi-conducteur (habituellement du silicium de type n ou p). Cette structure permet un contrôle électrostatique du flux de courant dans une zone conductrice située dans le semi-conducteur sans contact direct avec le matériau conducteur, ce qui favorise la miniaturisation et une grande fiabilité de fonctionnement.

Le principe de fonctionnement repose sur l’induction d’une couche conductrice dans le semi-conducteur par un champ électrique généré entre l’électrode de grille et le substrat. Lorsqu’une tension est appliquée à la grille, les porteurs de charge dans le semi-conducteur sont attirés ou repoussés juste sous la couche d’oxyde, ce qui conduit à la formation d’un canal conducteur entre la source et le drain. La structure MOS permet ainsi un contrôle précis du flux de courant par la tension, sans nécessiter un courant important dans le circuit de commande.

La technologie MOS a joué un rôle clé dans le développement des circuits intégrés, permettant la création de millions de transistors sur une seule puce grâce à une densité d’intégration élevée et une faible consommation d’énergie. Sur cette base a été développée la famille des circuits CMOS (Complementary MOS), combinant des transistors de type p et n, qui dominent la conception des circuits logiques numériques en raison de leur faible consommation énergétique et de leur grande vitesse. La structure MOS est également utilisée dans les capteurs (par exemple les MOSFET photoélectriques), les mémoires semi-conductrices (comme EEPROM, Flash) et les circuits analogiques, constituant ainsi le fondement de la microélectronique contemporaine.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI