+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) est un transistor à effet de champ semi-conducteur dans lequel le flux de courant entre deux électrodes — la source et le drain — est contrôlé par une tension appliquée à l’électrode de grille, séparée du canal semi-conducteur par une fine couche isolante d’oxyde métallique. Cette structure permet un contrôle sans contact et très efficace de la conductivité du canal, faisant du MOSFET l’un des composants les plus utilisés dans les circuits électroniques et microprocesseurs.
La construction fondamentale du MOSFET repose sur la structure MOS, où la grille en matériau conducteur (par exemple polysilicium ou métal) est placée au-dessus d’une fine couche diélectrique, généralement du dioxyde de silicium, sous laquelle se trouve le substrat semi-conducteur. L’application d’une tension appropriée à la grille crée un canal conducteur entre la source et le drain, dont les caractéristiques dépendent du type de transistor (canal n ou canal p). Le flux de courant est généré uniquement par l’action du champ électrique, sans transfert de charge par la grille.
Le MOSFET se caractérise par une très haute impédance d’entrée, une faible consommation d’énergie à l’état statique et une grande rapidité de commutation, ce qui le rend indispensable dans les circuits numériques tels que les portes logiques, registres ou processeurs. Dans les circuits analogiques, il est utilisé comme amplificateur ou commutateur, tandis que dans les applications de puissance électronique, il sert d’élément d’exécution dans les convertisseurs, régulateurs de tension et onduleurs. La technologie CMOS, dominante dans les circuits intégrés modernes, utilise des paires complémentaires de transistors MOSFET de type n et p afin de réduire les pertes énergétiques et d’augmenter la fiabilité.
Le développement de la technologie MOSFET a conduit à la création de nombreuses variantes constructives, telles que les transistors à canal enfoui, trench, plans ou à grille multibranche. Grâce à la possibilité de miniaturisation et d’intégration dans de larges structures de silicium, le MOSFET est un composant fondamental des circuits électroniques modernes, constituant la base de la microélectronique, de l’automatique et des systèmes embarqués actuels.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.