+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Tension électrique - définition

Tension électrique est la différence de potentiels électriques entre deux points dans un champ électrique, constituant une mesure de la capacité de ce champ à effectuer un travail lié au déplacement d'une charge électrique. Elle s'exprime en volts (V) et indique l'énergie potentielle par unité de charge transportée entre les points donnés. Dans le contexte des circuits électriques, la tension est définie comme le travail nécessaire pour déplacer une charge unitaire positive contre la force électrique présente dans le système.

Le phénomène de tension électrique découle de l'existence d'un champ électrostatique ou dynamique, généré par une répartition inégale des charges ou par des courants variables dans le temps. Dans les conducteurs, tels que les fils métalliques, la tension provoque le déplacement des porteurs de charge, ce qui entraîne un courant électrique. Dans les isolants, bien que la tension existe, le mouvement des charges est fortement limité ou totalement bloqué, ce qui permet leur utilisation comme éléments séparateurs dans les circuits.

En pratique, on distingue la tension continue et la tension alternative selon leur caractéristique temporelle. La tension continue se caractérise par une valeur constante dans le temps, tandis que la tension alternative présente des variations périodiques d'amplitude, de phase et de fréquence. La mesure de la tension s'effectue à l'aide de voltmètres ou d'instruments électroniques plus avancés, permettant l'analyse des signaux en temps réel.

La tension électrique joue un rôle clé dans la description des phénomènes liés au flux d'énergie, au fonctionnement des appareils électroniques, aux interactions entre charges, ainsi que dans les mécanismes de transformation d'énergie dans les systèmes électroénergétiques, les convertisseurs et les sources d'alimentation. En tant que paramètre opérationnel, la tension influence directement la sécurité, l'efficacité et la fonctionnalité des systèmes électriques et électroniques, ce qui fait de son contrôle et de sa régulation l'un des aspects fondamentaux de l'électrotechnique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI