+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Circuit électrique est un système fermé composé d'éléments conducteurs connectés entre eux, dans lequel un courant électrique peut circuler sous l'effet d'une tension appliquée. Sa fonction est de conduire l'énergie électrique et de permettre un flux contrôlé de charges entre la source d'alimentation et les récepteurs, conformément aux lois physiques établies. Les lois fondamentales régissant le comportement des circuits sont la loi d'Ohm et les lois de Kirchhoff, qui décrivent les relations entre tension, intensité et résistance ainsi que les bilans de courants et tensions aux nœuds et mailles du circuit.
La structure d’un circuit électrique peut inclure des sources de tension ou de courant, des éléments passifs tels que résistances, condensateurs, inductances, ainsi que des composants actifs comme des diodes, transistors ou circuits intégrés. Le courant circule dans le circuit uniquement si le chemin conducteur forme une boucle fermée, permettant aux charges électriques de circuler sous l'effet des forces électromotrices. En cas d’interruption du circuit, le flux de courant est interrompu.
Les circuits peuvent être classés en courant continu (CC), lorsque la tension et le courant ont des valeurs constantes dans le temps, ou en courant alternatif (CA), lorsque ces grandeurs varient périodiquement. Dans des systèmes plus complexes, on considère également les relations dynamiques et réactives qui influencent les caractéristiques temporelles et fréquentielles du circuit. L’analyse des circuits électriques comprend à la fois les aspects statiques et dynamiques, y compris la réponse du système aux signaux d’entrée, sa stabilité et son efficacité énergétique.
Les circuits électriques constituent la base du fonctionnement de tous les dispositifs électroniques et systèmes d’automatisation. Leur conception, modélisation et diagnostic nécessitent une connaissance des principes de l’électrotechnique, des propriétés des matériaux et des interactions entre les composants. Le bon fonctionnement d’un circuit dépend non seulement de la justesse des connexions, mais aussi des paramètres physiques et de la qualité de fabrication de ses composants. En ingénierie moderne, les circuits sont également analysés sous l’angle des interférences électromagnétiques, de l’efficacité énergétique et de la conformité aux normes techniques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.