+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mémoire cache - définition

Mémoire cache est une mémoire semi-conductrice rapide de capacité limitée, utilisée pour stocker temporairement les données et instructions les plus fréquemment utilisées, ce qui permet d’augmenter l’efficacité du processeur central de l’ordinateur. Son objectif principal est de réduire les délais dus à l’accès à une mémoire principale plus lente (RAM) ou à d’autres sources de données, comme les supports de masse. Grâce à sa proximité physique avec le processeur et à un temps d’accès nettement plus court, la mémoire cache permet un traitement plus rapide de l’information et réduit le goulot d’étranglement dans les systèmes informatiques.

Le fonctionnement de la cache repose sur le principe de localité des références – temporelle et spatiale. La localité temporelle signifie que des données utilisées une fois seront probablement réutilisées prochainement, tandis que la localité spatiale suppose que si une zone de données a été utilisée, les données voisines seront également utiles. Sur cette base, les systèmes de cache mettent en œuvre des algorithmes prédictifs qui déterminent quelles données doivent être conservées et lesquelles peuvent être supprimées pour faire place aux nouvelles.

La mémoire cache peut être organisée en différents niveaux – on distingue généralement L1 (la plus proche du cœur, la plus petite et la plus rapide), L2 (plus grande mais plus lente) et L3 (partagée entre plusieurs cœurs, avec la plus grande capacité et la plus lente des caches). Ces niveaux coopèrent de manière hiérarchique, permettant un flux efficace des données entre le processeur et les autres composants du système. En cas d’absence des données dans la cache (appelé « miss »), le processeur doit accéder au niveau inférieur ou à la RAM, ce qui engendre des délais plus importants.

La cache joue un rôle clé dans la performance des systèmes informatiques, microprocesseurs, contrôleurs et dispositifs embarqués. Les architectures modernes de processeurs intègrent des mécanismes avancés de gestion de la cache, notamment le préchargement des données (prefetching), les mécanismes de cohérence et les politiques de remplacement, visant à maximiser le taux de réussite et à minimiser le temps d’accès aux données. Dans certaines applications, telles que les serveurs, les systèmes temps réel ou le traitement graphique, l’optimisation de la mémoire cache constitue un aspect crucial de la conception du système.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI