+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Capacité électrique - définition

Capacité électrique est une grandeur physique décrivant la capacité d’un système à accumuler une charge électrique sous l’effet d’une tension appliquée. En électrotechnique et électronique, ce terme se réfère le plus souvent aux propriétés des condensateurs, qui stockent l’énergie dans un champ électrique créé entre deux plaques conductrices séparées par un diélectrique. La capacité indique combien d’unités de charge peuvent être accumulées sur les plaques du condensateur pour chaque volt de différence de potentiel entre elles, et s’exprime en farads (F).

D’un point de vue mathématique, la capacité (C) est définie comme le rapport entre la charge électrique (Q) et la tension (U), ce qui signifie qu’une capacité plus grande permet de stocker une plus grande charge pour une même valeur de tension. En pratique, on utilise également des unités plus petites — microfarads, nanofarads et picofarads — car la valeur d’un farad est très grande par rapport aux applications typiques en circuits électroniques. La valeur de la capacité dépend de la géométrie des conducteurs, du type et de l’épaisseur du diélectrique ainsi que des propriétés matérielles.

La capacité joue un rôle important dans le fonctionnement des circuits de filtrage, oscillateurs, convertisseurs de tension, mémoires électroniques, systèmes de transmission de signaux ainsi que dans les circuits de protection contre les surtensions. Dans les circuits à courant alternatif, elle influence la réactance capacitive, c’est-à-dire la propriété de s’opposer aux variations de tension, utilisée pour réguler les caractéristiques fréquentielles et de phase des signaux. Le phénomène de capacité apparaît également entre tout conducteur séparé par un diélectrique, ce qui est important dans l’analyse des paramètres parasites des circuits électroniques pouvant affecter leur fonctionnement correct.

Dans un contexte physique plus large, la capacité électrique peut aussi concerner des conducteurs isolés par rapport à leur environnement ainsi que des systèmes répartis, où la distribution du potentiel et du champ électrique présente une complexité spatiale. Une compréhension précise du concept de capacité est essentielle tant pour la conception de circuits électroniques que pour l’analyse des phénomènes électromagnétiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI