+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Semi-conducteur est un matériau aux propriétés électriques intermédiaires entre un conducteur et un isolant, caractérisé par sa capacité à conduire le courant de manière contrôlée en fonction des conditions externes telles que la température, le champ électrique, l’illumination ou le dopage. Sa structure cristalline permet la présence d’une bande de conduction et d’une bande de valence séparées par une bande interdite, dont la largeur détermine la facilité avec laquelle les électrons peuvent passer à des niveaux énergétiques capables de conduire le courant.
À l’état pur, les semi-conducteurs comme le silicium ou le germanium conduisent un courant très faible, mais leur conductivité peut être significativement augmentée par l’introduction de petites quantités d’atomes étrangers — un procédé appelé dopage. Selon le type de dopant utilisé, on obtient des semi-conducteurs de type n, dans lesquels les porteurs de charge sont des électrons, ou de type p, où la conduction s’effectue par des trous, c’est-à-dire des absences d’électrons dans la structure cristalline. La jonction p-n, formée à l’interface de ces deux régions, est la base de nombreux composants électroniques tels que les diodes, les transistors et les circuits intégrés.
La capacité à contrôler précisément les propriétés de conduction fait des semi-conducteurs le fondement de l’électronique moderne. Leur comportement est décrit par la physique du solide et la théorie des bandes, permettant la conception de structures aux fonctions logiques, amplificatrices, commutatrices ou émettrices de lumière spécifiques. Selon la technologie de fabrication, différentes techniques épitaxiales, lithographiques et chimiques sont utilisées pour former des microstructures de dimensions nanométriques.
Les semi-conducteurs sont utilisés non seulement en électronique grand public et industrielle, mais aussi dans les systèmes optoélectroniques, la photovoltaïque, les capteurs, la communication sans fil et les technologies quantiques. Leurs propriétés peuvent être modifiées par l’action du rayonnement, de la pression ou d’un champ magnétique, ce qui en fait des matériaux extrêmement polyvalents pour des applications scientifiques et technologiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.