+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Courant alternatif (CA) - définition

Courant alternatif (CA, alternating current) est une forme de flux de charge électrique dans laquelle la direction et la valeur de l’intensité varient de manière cyclique dans le temps, généralement selon une forme sinusoïdale. Contrairement au courant continu, où le flux de charges se fait de façon ininterrompue dans une seule direction, le courant alternatif change périodiquement de sens, ce qui permet un transport plus efficace de l’énergie électrique sur de longues distances et une utilisation diversifiée dans les systèmes d’alimentation.

Le paramètre fondamental décrivant le courant alternatif est sa fréquence, qui indique le nombre de cycles complets de changement de direction du courant par unité de temps. Dans la plupart des pays, la fréquence du réseau électrique est de 50 Hz ou 60 Hz, ce qui correspond respectivement à 50 ou 60 changements complets de direction par seconde. D’autres grandeurs importantes sont la valeur efficace, la valeur maximale (crête) et l’intensité ou tension instantanée, qui caractérisent les propriétés énergétiques et dynamiques du signal.

La production du courant alternatif se fait principalement à l’aide de générateurs synchrones dans les centrales électriques, où l’énergie mécanique est convertie en énergie électrique par le phénomène d’induction électromagnétique. Grâce à la possibilité d’utiliser des transformateurs, le courant alternatif peut être facilement converti en tensions plus élevées ou plus faibles, ce qui réduit considérablement les pertes de puissance lors du transport et de la distribution de l’énergie. Cette propriété a été décisive pour l’adoption mondiale du système d’alimentation basé sur le courant alternatif.

Les applications du courant alternatif couvrent presque tous les domaines de l’énergie électrique, de l’électronique et de l’automatisation – de l’alimentation des appareils domestiques et industriels, aux moteurs électriques, jusqu’aux systèmes de conversion d’énergie. Dans les systèmes électroniques et numériques, il est souvent nécessaire de redresser ou de réguler ce courant, ce qui est réalisé par des redresseurs, onduleurs et convertisseurs. L’analyse des signaux alternatifs nécessite de prendre en compte leurs propriétés harmoniques, les décalages de phase et les impédances, faisant de la théorie du courant alternatif la base de l’électrotechnique et de l’électronique de puissance.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI