+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Courant continu (CC, direct current) est une forme de flux de charge électrique dans laquelle la direction et la valeur de l’intensité restent constantes dans le temps. Il se caractérise par un mouvement uniforme des électrons depuis un point de potentiel électrique plus élevé vers un point de potentiel plus bas, ce qui entraîne un flux continu de courant dans une seule direction. Cette manière de conduire l’énergie électrique permet une alimentation stable des circuits électroniques et un contrôle précis du fonctionnement des composants sensibles aux variations de tension.
Les sources de courant continu peuvent être des piles galvanisées, des accumulateurs, des alimentations à découpage ou des convertisseurs de tension, qui transforment le courant alternatif en courant continu. D’un point de vue technologique, le courant continu est utilisé partout où la fiabilité, la précision ou de faibles interférences électromagnétiques sont requises – des systèmes numériques aux systèmes d’automatisation, jusqu’aux moteurs à balais et sans balais.
Dans l’analyse des circuits électriques, le courant continu se caractérise par une description mathématique simplifiée, car ses paramètres ne dépendent pas du temps, ce qui permet une application directe de la loi d’Ohm et des principes de conservation d’énergie sans nécessité d’analyse dynamique. Contrairement au courant alternatif, le courant continu ne présente pas de phénomènes liés à la réactance ou au déphasage, ce qui simplifie la conception et l’analyse de nombreux dispositifs et systèmes d’alimentation.
Dans les systèmes d’alimentation, le courant continu joue un rôle croissant dans le contexte du développement des sources d’énergie renouvelables, du stockage d’énergie et du transport à haute tension sur de longues distances (HVDC). Son utilisation permet d’améliorer l’efficacité énergétique et d’intégrer différentes sources et charges dans le cadre de réseaux électriques intelligents. Elle nécessite également l’utilisation de dispositifs de protection et de conversion adaptés à la spécificité du flux homogène de charge et à la nécessité de stabilisation de la tension de fonctionnement.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.