+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Rayonnement électromagnétique est une forme d’énergie qui se propage dans l’espace, résultant des variations mutuelles des champs électrique et magnétique. Les ondes électromagnétiques sont générées par le mouvement accéléré de charges électriques et ne nécessitent pas de milieu matériel pour se propager — elles peuvent traverser le vide, ce qui les distingue des ondes mécaniques. Une caractéristique fondamentale du rayonnement électromagnétique est que les champs électrique et magnétique sont perpendiculaires l’un à l’autre ainsi qu’à la direction de propagation de l’onde.
Ce rayonnement couvre un large spectre de fréquences — des ondes radio d’une longueur d’onde atteignant plusieurs kilomètres, aux micro-ondes, rayonnement infrarouge, lumière visible, ultraviolet, jusqu’aux rayons X et gamma à haute énergie. Les différences entre ces types de rayonnement concernent principalement leur longueur d’onde, fréquence et énergie quantique, ce qui influence directement leur interaction avec la matière et leurs applications technologiques.
Du point de vue de la physique quantique, le rayonnement électromagnétique peut être décrit à la fois comme une onde et comme un flux de particules appelées photons, illustrant le dualisme onde-corpuscule. Le photon est une particule élémentaire sans masse dont l’énergie dépend de la fréquence du rayonnement, selon la relation de Planck. Cette double nature permet de décrire le rayonnement à l’aide des équations de Maxwell pour les ondes et de la théorie quantique.
Le rayonnement électromagnétique joue un rôle fondamental en nature et en technologie. Il est vecteur d’informations, source de chaleur, outil diagnostique et base de fonctionnement des systèmes de communication, dispositifs optiques, radars ou méthodes d’imagerie médicale. L’interaction des ondes électromagnétiques avec la matière dépend de la structure de celle-ci et de la fréquence du rayonnement, pouvant entraîner absorption, réflexion, réfraction, diffraction ou ionisation, ce qui trouve des applications dans de nombreux domaines scientifiques et d’ingénierie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.