+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Protocole Internet (IP, Internet Protocol) est le protocole fondamental de la couche réseau dans le modèle TCP/IP, responsable de l’adressage, de la fragmentation et de la transmission des paquets de données entre dispositifs dans les réseaux informatiques, y compris l’Internet. IP permet l’échange d’informations entre hôtes situés sur différents réseaux physiques en assurant un mécanisme d’adressage logique et de routage. Chaque appareil dans un réseau se voit attribuer une adresse IP unique, qui identifie l’émetteur et le destinataire du paquet.
Le protocole fonctionne en mode sans connexion et ne garantit pas la livraison des paquets, leur ordre ni l’intégrité des données — ces fonctions sont assurées par des couches supérieures, comme le protocole TCP. IP définit la structure du paquet, incluant les champs d’en-tête contenant les informations nécessaires à la transmission des données, telles que les adresses source et destination, la longueur du paquet, l’identifiant ou le temps de vie (TTL – Time To Live). Grâce à ces mécanismes, les routeurs peuvent prendre des décisions de routage pour acheminer les paquets vers les réseaux cibles appropriés.
Actuellement, deux versions du protocole sont utilisées : IPv4 et IPv6. IPv4 utilise des adresses de 32 bits, limitant le nombre possible d’adresses à environ 4 milliards, tandis qu’IPv6 étend l’espace d’adressage à 128 bits, permettant une échelle bien plus grande d’adressage et introduisant des améliorations supplémentaires en termes de configuration, de sécurité et de performance de transmission. L’introduction d’IPv6 répond à la demande croissante d’adresses IP due au développement dynamique de l’Internet des objets, des réseaux mobiles et des services cloud.
Le protocole IP constitue la base des communications réseau modernes et fonctionne indépendamment du média de transmission — il peut être utilisé dans des réseaux câblés comme sans fil. Sa polyvalence et son évolutivité permettent l’intégration de différentes technologies de transmission et assurent l’interopérabilité des dispositifs et systèmes informatiques à l’échelle mondiale.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.