+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Bascule - définition

Bascule est un élément fondamental de l’électronique logique numérique, utilisé pour stocker un bit d’information sous forme de deux états logiques stables. Elle fonctionne comme un dispositif bistable, ce qui signifie qu’elle peut rester dans l’un des deux états possibles — représentant un « 0 » ou un « 1 » logique — jusqu’à ce qu’un signal de commande force un changement. Les bascules sont la base des mémoires et des circuits séquentiels, permettant l’enregistrement, la synchronisation et le traitement des informations binaires dans le temps.

Le fonctionnement d’une bascule repose sur un circuit logique constitué de portes utilisant une rétroaction pour maintenir son état. Contrairement aux portes combinatoires, une bascule réagit non seulement aux valeurs actuelles des entrées, mais aussi à l’historique de leurs changements, ce qui lui confère une mémoire. La classification typique inclut les bascules asynchrones (programmables indépendamment du signal d’horloge) et synchrones, qui ne changent d’état qu’à un moment précis du cycle d’horloge, ce qui permet leur usage dans des systèmes cadencés.

Les types de bascules les plus courants sont SR, D, JK et T, qui diffèrent par leur configuration d’entrées et leur mode de réponse aux signaux de commande. Elles sont utilisées dans les registres, compteurs, machines à états finis (FSM), mémoires temporaires et toutes les structures nécessitant le stockage ou la modification contrôlée des états logiques. Dans les circuits numériques modernes, les bascules sont intégrées sous forme de circuits intégrés ou conçues via des langages de description matérielle (HDL), intégrées dans des structures logiques programmables.

En raison de l’importance de la synchronisation dans les circuits numériques, la conception et le placement des bascules dans un système nécessitent la prise en compte de paramètres temporels tels que le temps de propagation, le temps de configuration (setup time), le temps de maintien (hold time) et le risque de métastabilité. Dans les systèmes numériques, un grand nombre de bascules fonctionnant sous une même horloge permet un traitement ordonné et prévisible des données.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI