+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Radiométrie est une branche de la physique qui s’occupe de la mesure du rayonnement électromagnétique sur l’ensemble du spectre des longueurs d’onde, indépendamment de son interaction avec l’organe de la vision. Sa tâche principale est de déterminer quantitativement l’énergie du rayonnement atteignant un point donné dans l’espace ou émise par une source. La radiométrie fournit des outils pour décrire les phénomènes liés à l’émission, à la transmission, à la réflexion et à l’absorption du rayonnement, permettant l’analyse des caractéristiques énergétiques des ondes électromagnétiques sur la base des unités du Système international (SI).
Contrairement à la photométrie, qui prend en compte la sensibilité subjective de l’œil humain à la lumière visible, la radiométrie traite toutes les longueurs d’onde de manière équivalente, analysant aussi bien le rayonnement optique que les rayonnements invisibles — infrarouge, ultraviolet, radio ou rayons X. Les grandeurs physiques fondamentales comprennent la puissance du rayonnement (irradiance), la luminance énergétique, l’intensité du rayonnement, la distribution spectrale et la densité du flux énergétique. Chacune de ces grandeurs sert à décrire précisément la quantité d’énergie transmise par unité de temps, de surface, d’angle solide ou de longueur d’onde.
La mesure du rayonnement s’effectue à l’aide d’appareils appelés radiomètres, qui peuvent être calibrés pour des bandes spectrales spécifiques et des types de rayonnement donnés. Selon l’application, différentes méthodes de détection sont utilisées, telles que l’absorption, la thermique, la photonique ou la bolométrie. La radiométrie trouve des applications en météorologie, astronomie, ingénierie optique, télécommunications, protection de l’environnement, médecine diagnostique et analyse des matériaux. Elle est particulièrement importante dans la conception de systèmes optoélectroniques, photovoltaïques, d’imagerie thermographique et de surveillance du rayonnement électromagnétique d’origine naturelle ou artificielle.
Du point de vue métrologique, la radiométrie requiert un étalonnage précis des détecteurs, l’élimination des interférences environnementales et la prise en compte des paramètres géométriques du système de mesure. Ceci permet d’obtenir des résultats fiables et reproductibles indispensables aux analyses scientifiques et aux contrôles technologiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.