+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

RAM (mémoire vive) - définition

RAM (mémoire vive) est un type de mémoire numérique permettant un accès direct et libre à n’importe quelle cellule de données en un temps constant, indépendamment de sa position physique dans la structure de la mémoire. La RAM constitue un élément fondamental de l’architecture des ordinateurs et des systèmes microprocesseurs, remplissant la fonction de mémoire opérationnelle dans laquelle sont temporairement stockées les données et les instructions utilisées par le processeur pendant l’exécution des programmes.

La caractéristique principale de la RAM est sa volatilité — les données enregistrées sont perdues lorsque l’alimentation est coupée, ce qui la distingue des mémoires permanentes telles que la ROM, les disques durs ou les mémoires flash. Grâce à sa grande rapidité d’accès et à la possibilité d’écritures et lectures multiples, la RAM joue un rôle crucial dans le bon déroulement du traitement de l’information, la performance du système d’exploitation et le lancement des applications. Sa capacité et sa vitesse influencent directement la capacité de l’ordinateur à exécuter plusieurs opérations simultanément.

Il existe deux principaux types de mémoire RAM : la DRAM (Dynamic RAM), où les données sont stockées dans des condensateurs nécessitant un rafraîchissement périodique, et la SRAM (Static RAM), basée sur des bascules, qui ne nécessite pas de rafraîchissement mais est plus rapide et plus coûteuse à produire. La DRAM est couramment utilisée comme mémoire principale dans les ordinateurs personnels, tandis que la SRAM est principalement employée dans les mémoires cache des processeurs, où la vitesse est essentielle.

Les modules RAM modernes, tels que DDR (Double Data Rate), se présentent sous forme de cartes montées dans les emplacements de la carte mère et fonctionnent à une fréquence d’horloge déterminée qui conditionne la bande passante des données. Ces standards évoluent vers une augmentation de la capacité, de l’efficacité énergétique et du débit, répondant aux exigences croissantes des systèmes d’exploitation modernes, des applications multimédia et des environnements de calcul. La RAM fonctionne en étroite collaboration avec les autres composants de l’ordinateur, créant un environnement dynamique de traitement des données en temps réel.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI