+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Résistance - définition

Résistance est une propriété physique d’un matériau ou d’un composant électrique qui caractérise sa capacité à s’opposer au passage du courant électrique. Techniquement, elle représente une mesure de l’opposition électrique qui transforme l’énergie électrique en chaleur, conformément à la loi de Joule. La valeur de la résistance dépend du type de matériau, de sa longueur, de sa section transversale et de la température. L’unité de la résistance dans le système SI est l’ohm (Ω).

Le phénomène de résistance est lié à l’interaction des porteurs de charge libres, tels que les électrons, avec les atomes de la structure cristalline du conducteur, ce qui entraîne des pertes d’énergie sous forme de chaleur. Pour les matériaux aux propriétés physiques constantes et à température stable, la relation entre la tension et le courant est linéaire et décrite par la loi d’Ohm, selon laquelle la résistance est le rapport de la tension au courant. Toutefois, certains éléments peuvent présenter un comportement non linéaire, appelé résistance dynamique ou différentielle.

La résistance joue un rôle fondamental dans la conception et l’analyse des circuits électriques, affectant les chutes de tension, la répartition de la puissance et la stabilité du fonctionnement des circuits. Elle est un paramètre clé pour définir les caractéristiques des éléments passifs, comme les résistances, dont la fonction principale est de limiter le courant, diviser la tension, générer de la chaleur ou adapter l’impédance. Elle peut aussi être un composant indésirable dans les conducteurs, bobines ou circuits imprimés, provoquant des pertes et réduisant l’efficacité.

Du point de vue de la science des matériaux, le concept de résistivité — une propriété intrinsèque des matériaux — permet de comparer la conductivité de différentes substances. Les matériaux à faible résistivité, tels que le cuivre ou l’argent, sont considérés comme d’excellents conducteurs, tandis que les isolants présentent une résistance élevée et conduisent pratiquement pas le courant. Dans les systèmes d’alimentation et de transmission des signaux, la prise en compte de la résistance est cruciale pour minimiser les pertes d’énergie et assurer un fonctionnement correct des dispositifs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI