+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Résistor (résistance) est un composant passif d’un circuit électrique dont la fonction principale est de limiter le flux de courant, diviser la tension et dissiper l’énergie sous forme de chaleur. Son fonctionnement repose sur le phénomène de résistance, propriété du matériau à s’opposer au mouvement des porteurs de charge libres. Dans des conditions idéales, le résistor obéit à la loi d’Ohm, ce qui signifie que la tension appliquée à ses bornes est proportionnelle au courant qui le traverse.
Du point de vue constructif, les résistors sont fabriqués à partir de matériaux avec une résistivité bien définie, tels que le carbone, les oxydes métalliques, les alliages résistifs ou des couches métalliques déposées sur un substrat en céramique. Leur valeur de résistance, exprimée en ohms, peut être fixe ou variable (résistances réglables). Les paramètres clés d’un résistor incluent sa résistance, sa tolérance (écart admissible par rapport à la valeur nominale), sa puissance nominale, son coefficient de température et sa stabilité dans le temps.
En ingénierie, les résistors remplissent plusieurs fonctions essentielles : ils limitent le courant dans les branches du circuit, déterminent les points de fonctionnement des transistors, créent des diviseurs de tension, atténuent les perturbations et assurent la terminaison des lignes de transmission. Leur présence dans presque tous les circuits électroniques en fait des composants fondamentaux en électronique analogique, numérique, énergétique et automatique. Lors de la conception, on prend en compte non seulement la valeur de la résistance, mais aussi la puissance dissipée et l’influence des conditions environnementales telles que la température, l’humidité ou le rayonnement.
Disponibles en version traversante (THT) ou montage en surface (SMD), les résistors sont standardisés en dimensions et marquages, facilitant leur identification et leur usage dans les processus d’assemblage automatisés. La valeur est généralement lue via un code à bandes ou un marquage numérique, indiquant la valeur nominale et la tolérance. Par sa simplicité et sa fiabilité, le résistor reste l’un des composants les plus utilisés en électronique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.