+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Router (ruter) - définition

Router (ruter) est un dispositif réseau destiné à connecter différents segments de réseaux informatiques et à diriger le trafic de données entre eux sur la base d’adresses logiques, généralement selon le protocole IP. Sa fonction principale est d’analyser les paquets transmis dans le réseau et de décider de leur cheminement ultérieur, ce qui permet une communication efficace entre des appareils situés dans différents sous-réseaux, ainsi qu’entre des réseaux locaux et l’Internet.

Le routeur agit comme un nœud intermédiaire dans la transmission des données, équipé d’un logiciel permettant le routage dynamique ou statique des paquets. Ce processus, appelé routage, repose sur des tables de routage contenant des informations sur les chemins disponibles, leurs coûts et préférences. Ainsi, le routeur peut acheminer les données vers leur destination en tenant compte du chemin optimal, même dans des topologies réseau complexes.

Dans les environnements domestiques et de bureau, les routeurs intègrent souvent plusieurs fonctions supplémentaires dans un même boîtier : commutateur (switch), point d’accès Wi-Fi, pare-feu (firewall), serveur DHCP ou traduction d’adresses (NAT), ce qui simplifie la gestion du trafic réseau et permet à plusieurs appareils d’accéder simultanément à Internet. Dans des systèmes plus complexes, on utilise des routeurs avancés avec prise en charge des protocoles de routage dynamique, équilibrage de charge et configuration de politiques de sécurité.

Ces dispositifs opèrent au troisième niveau du modèle OSI (couche réseau), ce qui les distingue des commutateurs et ponts qui fonctionnent à des couches inférieures. Dans les applications industrielles, d’entreprise et opérateurs, on utilise des routeurs à haute performance, résistants aux interférences et capables de gérer plusieurs interfaces simultanément. Leur rôle s’accroît dans le contexte du développement des réseaux étendus, de la virtualisation, de l’Internet des objets (IoT) et des services cloud, où une communication fiable entre ressources distribuées est cruciale pour la continuité des systèmes informatiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI