+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Moteur synchrone - définition

Moteur synchrone est un type de moteur électrique à courant alternatif dans lequel la vitesse de rotation du rotor reste constante et parfaitement synchronisée avec la fréquence de la tension d’alimentation. Cela signifie que le rotor tourne à une vitesse égale à la vitesse dite synchrone, directement déterminée par la fréquence de la source d’alimentation et le nombre de pôles magnétiques du stator. Contrairement aux moteurs asynchrones, le moteur synchrone ne présente pas de glissement en fonctionnement normal.

La construction du moteur synchrone comprend un stator avec des enroulements générant un champ magnétique tournant, ainsi qu’un rotor équipé d’aimants permanents ou d’électroaimants, qui doit être correctement excité afin que son champ magnétique puisse s’accoupler avec celui du stator. La synchronisation de ces champs permet d’obtenir une vitesse de rotation stable et précise, indépendamment des variations de charge. C’est pourquoi les moteurs synchrones sont utilisés là où une grande précision de réglage de la vitesse ou une constance du régime sont nécessaires, par exemple dans les entraînements de machines de précision, les générateurs ou les servomoteurs.

Ces moteurs se caractérisent par une haute efficacité énergétique et la possibilité de fonctionner avec un facteur de puissance proche de l’unité, ce qui en fait un choix avantageux du point de vue de l’efficacité énergétique des systèmes industriels. Leur démarrage nécessite toutefois l’utilisation de dispositifs de démarrage ou d’onduleurs, car le rotor ne peut atteindre la synchronisation de manière autonome sans excitation adéquate. Les solutions modernes utilisent souvent des systèmes électroniques pour contrôler avec précision le couple et la vitesse, en particulier dans les entraînements de moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM).

En raison de leurs caractéristiques, les moteurs synchrones sont également largement utilisés dans le secteur énergétique comme générateurs dans les centrales thermiques, hydroélectriques et éoliennes, où la stabilité de la vitesse de rotation est une condition essentielle à la synchronisation avec le réseau électrique. Leur intégration aux systèmes d’automatisation industrielle permet une mise en œuvre efficace dans les solutions industrielles modernes et les applications exigeant une grande précision.

Moteurs synchrones

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI