+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Signal analogique est un signal physique continu dans le temps, dont la valeur peut prendre une infinité de niveaux dans une plage donnée. Il décrit les variations d’une grandeur physique, telle que la tension, le courant, la pression, la température ou l’intensité lumineuse, de manière fluide et proportionnelle au phénomène observé. Contrairement aux signaux numériques, qui prennent un nombre fini d’états discrets, le signal analogique varie de façon continue et peut reproduire avec précision des grandeurs naturelles variables.
La représentation des signaux analogiques se fait le plus souvent à l’aide de fonctions mathématiques dépendant du temps, et leur analyse repose sur les outils du calcul différentiel et intégral. Les paramètres clés décrivant un tel signal sont l’amplitude, la fréquence et la phase. En raison de sa nature, le signal analogique est sensible aux perturbations et aux bruits, ce qui peut affecter sa précision et sa fiabilité lors de la transmission, du traitement ou de la mesure.
En pratique, les signaux analogiques sont largement utilisés en électronique, automatisation, télécommunications ainsi que dans les systèmes de mesure. Ils servent au contrôle des dispositifs, à la transmission d’informations et à la surveillance des processus technologiques. Leur traitement fait appel à des circuits analogiques tels que les amplificateurs opérationnels, les filtres, les modulateurs ou les détecteurs. Les systèmes modernes combinent souvent les technologies analogiques et numériques grâce aux convertisseurs analogique-numérique (CAN) et numérique-analogique (CNA), permettant la transformation des données entre les deux formes pour un traitement, une analyse ou une archivage ultérieurs.
La précision et la qualité de la reproduction du signal analogique dépendent des paramètres de la chaîne de transmission, de la qualité des composants et des techniques de filtrage et de compensation appliquées. Dans les applications exigeant une grande précision, il est essentiel de réduire les interférences et d’assurer la stabilité thermique et temporelle de l’ensemble du système de mesure ou de contrôle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.