+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Largeur de bande de fréquence désigne la plage de fréquences dans laquelle un signal, un système de transmission ou un composant électronique transmet ou traite efficacement de l’énergie. Ce concept correspond à la différence entre la limite supérieure et inférieure des fréquences où le niveau du signal reste dans une plage définie – généralement un affaiblissement de 3 dB par rapport à la valeur maximale. Cette grandeur, exprimée en hertz (Hz), constitue un critère clé pour évaluer la capacité d’un système à transmettre fidèlement l’information.
Dans le domaine des télécommunications, la largeur de bande détermine la quantité d’informations pouvant être transmises à travers un canal par unité de temps. Plus la bande est large, plus la capacité de transmission est élevée, permettant la transmission de signaux plus complexes ou plus rapides. En électronique, la largeur de bande est utilisée, entre autres, pour caractériser les amplificateurs, filtres, antennes ou systèmes de mesure, où elle définit la plage de fréquences dans laquelle un élément fonctionne avec une efficacité adéquate.
Du point de vue de la théorie des signaux, une largeur de bande limitée affecte la forme et la précision de la reproduction des signaux complexes. Dans les systèmes numériques, elle est également directement liée à la fréquence d’échantillonnage et à la capacité de reconstruire les signaux conformément au théorème de Nyquist. En pratique, il est nécessaire d’adapter la largeur de bande aux spécificités du signal, d’éviter les phénomènes d’aliasing et de limiter les interférences en dehors de la plage fréquentielle utile.
Dans les systèmes de transmission radio et filaire, la largeur de bande est une ressource limitée, soumise à des régulations légales et à une planification des fréquences. L’attribution des bandes de fréquence à des usages spécifiques (par exemple, communication mobile, satellitaire, radar) se fait conformément aux normes internationales et nationales. Une gestion efficace de la bande constitue la base du bon fonctionnement des systèmes modernes de communication et des infrastructures informationnelles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.