+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Transistor est un composant électronique à semi-conducteur utilisé pour l’amplification, la commutation et la modulation des signaux électriques. Son fonctionnement repose sur le contrôle du flux de courant ou des porteurs de charge dans un matériau semi-conducteur, généralement du silicium ou du germanium. Les transistors constituent la base de l’électronique analogique et numérique moderne, étant des éléments clés des circuits intégrés, amplificateurs, circuits logiques et systèmes microprocesseurs.
Il existe deux grandes catégories de transistors : les transistors bipolaires à jonctions (npn et pnp) et les transistors à effet de champ unipolaires (FET, y compris MOSFET). Dans un transistor bipolaire, la conduction se fait par le déplacement simultané d’électrons et de trous, tandis que dans un transistor à effet de champ, le courant circule principalement via un seul type de porteurs, contrôlé par un champ électrique. Dans les deux cas, un petit signal de commande appliqué à l’une des électrodes (base ou grille) peut contrôler un courant beaucoup plus important entre les autres électrodes (collecteur et émetteur, ou drain et source).
Fonctionnellement, le transistor agit comme un interrupteur ou un amplificateur. En mode commutation, il permet la réalisation de la logique binaire, facilitant la création de portes logiques, registres et mémoires numériques. En mode linéaire, il sert à amplifier tensions ou courants dans des dispositifs analogiques tels que les amplificateurs audio, les convertisseurs de signaux ou les capteurs. Selon leur conception, les transistors peuvent être adaptés au fonctionnement dans des circuits de faible, moyenne ou haute puissance, couvrant une gamme de fréquences allant du continu aux bandes radio et micro-ondes.
La miniaturisation des technologies semi-conductrices a conduit à l’utilisation massive des transistors dans les circuits intégrés, où une seule puce peut contenir des milliards de ces composants. Leur petite taille, leur grande vitesse de commutation et leur faible consommation d’énergie en font des éléments indispensables dans les ordinateurs, les systèmes mobiles, l’automatisation industrielle ainsi que dans les solutions modernes de communication et d’énergie.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.