+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Watt (W) - définition

Watt (W) est une unité de puissance dans le système SI, définie comme une mesure de la vitesse de transfert ou de conversion d’énergie. Un watt correspond à un joule d’énergie consommé ou fourni en une seconde. Cette unité porte le nom de l’ingénieur écossais James Watt, qui a joué un rôle clé dans le développement des machines à vapeur et des systèmes énergétiques. Le watt est couramment utilisé pour décrire la puissance mécanique, électrique, thermique ou rayonnante.

Dans le contexte de l’énergie électrique, le watt représente la puissance instantanée, soit le produit de la tension et du courant dans un circuit électrique, en tenant compte du facteur de puissance dans les circuits à courant alternatif. Dans les circuits résistifs, la puissance active est égale à la puissance apparente, tandis que dans les circuits contenant des éléments inductifs ou capacitifs, la puissance réelle fournie au récepteur peut être inférieure à celle calculée à partir de la tension et de l’intensité, en raison de la présence de puissance réactive.

D’un point de vue physique, le watt exprime la capacité d’un système à effectuer un travail ou à transférer de l’énergie dans le temps. Dans les systèmes mécaniques, la puissance en watts correspond au produit de la force par la vitesse ; dans les systèmes thermiques, à la vitesse de transfert de chaleur ; et en optique, à l’intensité du rayonnement électromagnétique. L’utilisation de cette unité est donc universelle et couvre aussi bien la technique que les sciences naturelles.

En pratique d’ingénierie, la puissance exprimée en watts caractérise les paramètres fondamentaux des dispositifs et systèmes — des sources d’énergie électrique et moteurs, aux systèmes de refroidissement et d’alimentation, jusqu’aux charges telles que l’éclairage, les équipements informatiques ou les appareils électroménagers. Pour les valeurs multiples, on utilise les préfixes du système SI, par exemple kilowatt (kW), mégawatt (MW) ou gigawatt (GW), adaptés respectivement aux applications domestiques, industrielles et énergétiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI