+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Wolt (V) - définition

Volt (V) est une unité de tension électrique, de différence de potentiel et de force électromotrice dans le système SI. Un volt est défini comme la différence de potentiel électrique entre deux points d’un conducteur lorsque le passage d’un courant d’un ampère entraîne une puissance dissipée d’un watt. De manière générale, le volt décrit la capacité d’un champ électrique à effectuer un travail sur une charge — plus la tension est élevée, plus l’énergie par unité de charge est importante.

La notion de tension est fondamentale en électrotechnique, électronique et physique des champs. Dans un contexte pratique, la tension électrique exprime la « force motrice » permettant le passage du courant dans un circuit. Elle peut être générée par des sources électrochimiques (par exemple, les piles), électromagnétiques (alternateurs, transformateurs) ou piézoélectriques. Le volt est une unité dérivée, exprimée en unités SI de base comme un joule par coulomb (J/C), liant ainsi la tension au travail effectué par le champ électrique sur une charge unitaire.

Le volt porte le nom du physicien italien Alessandro Volta, inventeur de la première pile électrochimique. En technique, la tension constitue un paramètre clé dans la conception des systèmes d’alimentation, de transmission et de signalisation. Les valeurs typiques de tension varient selon l’application — allant de quelques millivolts dans les systèmes de capteurs à plusieurs centaines de kilovolts dans les réseaux de transport d’énergie.

Dans les circuits à courant continu, la tension décrit une différence de potentiel constante entre deux points, tandis que dans les circuits à courant alternatif, on considère sa valeur efficace ainsi que son évolution temporelle. Pour les dispositifs électroniques, la tension détermine non seulement le bon fonctionnement, mais aussi la sécurité d’exploitation. Le volt est couramment utilisé dans les instruments de mesure, la documentation technique et les systèmes de normes internationales.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI