+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Décharge électrostatique (ESD, Electrostatic Discharge) désigne un flux soudain et bref de charge électrique entre deux corps ayant des potentiels électrostatiques différents, généralement provoqué par leur contact direct ou leur proximité. Ce phénomène survient en raison de la différence de tension accumulée sur les surfaces des matériaux isolants ou conducteurs, particulièrement dans des conditions d’humidité de l’air faible, où l’accumulation de charges statiques est plus probable.
L’ESD représente une menace sérieuse pour les appareils électroniques et les composants semi-conducteurs, qui sont particulièrement sensibles aux surtensions même de très faible énergie. Des décharges invisibles à l’homme peuvent endommager les grilles des transistors, interrompre des connexions internes ou entraîner une dégradation des caractéristiques des circuits intégrés. Les effets peuvent être immédiats (par exemple une défaillance complète du composant) ou à long terme, lorsque la détérioration des propriétés électriques ne se manifeste qu’en cours d’utilisation.
Du point de vue physique, l’ESD est un processus de rééquilibrage dynamique des potentiels, dans lequel l’énergie accumulée est brusquement déchargée à travers l’air ou un autre milieu à conductivité accrue. La décharge se produit sur une durée très courte (de l’ordre de la nanoseconde) et se caractérise par un courant de crête élevé, ce qui rend sa détection et son atténuation en temps réel difficiles. C’est pourquoi la prévention de l’ESD repose principalement sur des mesures préventives.
Dans l’industrie électronique, plusieurs normes et procédures ont été développées pour limiter les risques d’ESD, comprenant le contrôle de l’humidité, l’utilisation de vêtements antistatiques, la mise à la terre des opérateurs et des surfaces de travail, ainsi que la conception de circuits électroniques intégrant des structures de protection. Les dispositifs sensibles à l’ESD sont marqués de symboles d’avertissement spécifiques et soumis à des procédures strictes conformes aux normes internationales telles que IEC 61340 ou ANSI/ESD S20.20.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.