+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Zéro absolu est la température la plus basse possible dans la nature, à laquelle les particules de la matière atteignent leur état énergétique minimal et où tout mouvement thermique cesse dans une perspective classique. Sur l’échelle Kelvin, cela correspond à 0 K, ce qui équivaut à –273,15 °C sur l’échelle Celsius. Cette température constitue la limite inférieure de l’échelle des températures absolues et sert de référence dans de nombreux domaines de la physique, notamment en thermodynamique, cryogénie et physique des solides.
Selon les principes de la mécanique classique, à l’approche du zéro absolu, les oscillations des atomes et des molécules dans les substances sont ralenties, conduisant à un état d’énergie interne minimale. Cependant, selon la mécanique quantique, même dans ces conditions extrêmes, les particules conservent une énergie dite zéro-point, découlant du principe d’incertitude de Heisenberg, ce qui signifie qu’un « gel » total de la matière est impossible.
Le zéro absolu n’est pas atteignable en pratique, mais les technologies expérimentales modernes permettent de refroidir des systèmes physiques à des fractions de nanokelvins au-dessus de cette limite. Dans ces conditions, apparaissent des phénomènes quantiques macroscopiques tels que la condensation de Bose-Einstein ou la supraconductivité, où les particules se comportent collectivement comme des systèmes homogènes aux propriétés bien définies.
Du point de vue thermodynamique, le zéro absolu est lié au troisième principe de la thermodynamique, selon lequel l’entropie d’un cristal parfait tend vers zéro à mesure que la température approche le zéro absolu. Ce concept joue un rôle fondamental dans la définition des unités de température ainsi que dans la description des processus énergétiques et des propriétés des matériaux à des températures extrêmement basses. Le zéro absolu est également le point où différentes échelles de température, telles que Kelvin et Rankine, prennent la valeur zéro, constituant une base universelle pour les mesures thermiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.