+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Gyroscope est un dispositif utilisé pour mesurer et maintenir l’orientation spatiale d’un objet basé sur le principe de conservation du moment angulaire. Le gyroscope mécanique traditionnel se compose d’un rotor tournant rapidement suspendu dans un cadre qui permet sa rotation libre autour d’un ou plusieurs axes. Lorsque le rotor est en mouvement, son axe de rotation conserve une position fixe par rapport à l’espace inertiel, ce qui permet de détecter les changements d’orientation de l’appareil par rapport à ce point de référence.
Le phénomène de stabilité de l’axe de rotation du gyroscope résulte des lois physiques décrivant le moment d’inertie et les forces agissant sur les corps en rotation. Lorsqu’on tente de modifier la position de l’axe du rotor, un effet de précession se produit, qui est à la base du fonctionnement des gyroscopes dans les systèmes de navigation et de stabilisation. Les applications modernes des gyroscopes couvrent un large éventail de domaines — de l’aéronautique, à la navigation maritime et satellitaire, jusqu’aux technologies grand public comme les smartphones, les drones et les consoles de jeux.
Avec le développement technologique, de nouveaux types de gyroscopes sans pièces mécaniques sont apparus. Les gyroscopes à fibre optique (FOG) et ceux utilisant l’interférence des ondes lumineuses ou les vibrations de solides (MEMS – Micro-Electro-Mechanical Systems) permettent une miniaturisation et une utilisation dans des applications nécessitant une grande précision et une résistance aux perturbations mécaniques. Les gyroscopes MEMS sont particulièrement populaires en raison de leur faible coût et de leur compacité, permettant leur intégration avec d’autres capteurs dans des systèmes de type IMU (Inertial Measurement Unit).
Indépendamment de la technologie utilisée, la fonction principale du gyroscope reste la mesure de la vitesse angulaire, ce qui permet de déterminer les changements de position spatiale et la direction du mouvement. Ces données sont indispensables dans les systèmes autonomes, la robotique, ainsi que dans la stabilisation d’image, la direction de missiles ou la compensation des mouvements des véhicules. Grâce à leur capacité à fonctionner indépendamment des signaux externes, les gyroscopes sont un élément clé des systèmes inertiels.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.