+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Accumulateur électrique - définition

Accumulateur électrique est un dispositif électrochimique utilisé pour stocker l'énergie sous forme chimique et la libérer ultérieurement sous forme d'énergie électrique. Son fonctionnement repose sur des réactions chimiques réversibles se produisant entre les électrodes immergées dans l'électrolyte. Lors du processus de charge, l'énergie électrique est convertie en énergie chimique et stockée à l'intérieur de l'accumulateur, tandis que lors de la décharge, le processus inverse se produit - l'énergie chimique est reconvertie en énergie électrique.

La caractéristique principale d'un accumulateur est sa capacité à subir plusieurs cycles de charge et de décharge sans perte significative de capacité. Selon le type de matériaux actifs utilisés et l'électrolyte, différents types d'accumulateurs se distinguent, tels que les accumulateurs plomb-acide, nickel-hydrure métallique (NiMH), lithium-ion (Li-ion) ou lithium-polymère (LiPo). Chacun de ces types se caractérise par différents paramètres d'utilisation, y compris la tension nominale, la densité énergétique, la durabilité cyclique et les exigences de charge.

Les accumulateurs électriques jouent un rôle clé dans la technologie et l'énergie modernes, constituant une source d'alimentation pour une large gamme d'appareils - des téléphones portables et ordinateurs portables, aux véhicules électriques, en passant par les systèmes d'alimentation de secours et les stockages d'énergie pour les sources renouvelables. Leur développement technologique se concentre sur l'augmentation de la capacité, la réduction du poids, la réduction du temps de charge et l'amélioration de la sécurité d'exploitation.

Dans le contexte du fonctionnement de l'accumulateur, des phénomènes tels que l'auto-décharge, l'effet mémoire (présent dans certaines technologies plus anciennes), le vieillissement chimique et l'influence de la température sur l'efficacité du processus électrochimique sont importants. L'exploitation des accumulateurs nécessite de prendre en compte les limitations de tension, de courant et de température, ce qui est particulièrement important dans les systèmes de gestion de l'énergie et l'électronique de protection.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI