+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'aliasing est un phénomène qui se produit lors de l'échantillonnage numérique numérique de signaux analogiques, qui consiste en une représentation incorrecte de leur contenu fréquentiel réel. L'aliasing se produit, lorsque la fréquence d'échantillonnage est trop basse par rapport à la fréquence la plus élevée contenue dans le signal, il se produit lorsque la fréquence d'échantillonnage est trop basse par rapport à la fréquence la plus élevée contenue dans le signal, ce qui entraîne un chevauchement des spectres harmoniques et la création de fausses composantes déformées dans le signal reçu, fausses composantes dans le signal numérique reçu.
La base théorique pour éviter le repliement est le théorème de Nyquist-Shannon, qui suppose, que pour reproduire fidèlement un signal, il doit être échantillonné à une fréquence au moins deux fois plus élevée que sa composante la plus élevée. Si cette condition n'est pas remplie, les fréquences les plus élevées sont "repliées" dans les plus basses, ce qui rend difficile le filtrage des artefacts dans l'analyse des signaux.
L'aliasing peut se produire à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine spatial, le repliement peut se produire dans les domaines spatial et temporel - il s'applique donc non seulement aux signaux audio ou électriques, mais aussi au traitement des images, mais aussi au traitement des images, où il se manifeste par des distorsions de lignes, des motifs de moiré ou une mauvaise représentation de l'image, des motifs moirés ou une mauvaise représentation des détails. Une méthode typique pour réduire cet effet consiste à utiliser des filtres passe-bas analogiques avant le processus d'échantillonnage-analogiques avant le processus d'échantillonnage. Ces filtres, appelés anti-aliasing, sont conçus pour éliminer les fréquences supérieures à la moitié de la fréquence d'échantillonnage, réduisant ainsi le risque de fausse représentation.
Dans la pratique de l'ingénierie, la compréhension du repliement est importante dans la conception des systèmes l'acquisition de données, les convertisseurs de signaux numériques et l'analyse spectrale. Des taux d'échantillonnage mal choisis peuvent conduire à des conclusions erronées et à des diagnostics de signaux incorrects, c'est pourquoi, l'anti-est un élément clé pour un traitement correct de l'information dans les systèmes numériques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.