+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Antennes Yagi est une antenne électrique directionnelle conçue pour fonctionner dans le domaine des ondes radio, sa construction est basée sur un arrangement linéaire de plusieurs éléments conducteurs, dont un seul - le dipôle actif - est directement alimenté par le signal. Autres éléments, i.e. un réflecteur et un ou plusieurs directeurs, ont une fonction passive et sont responsables de la formation du diagramme de rayonnement, d'amplifier le signal dans la direction préférée.
Cette solution a été développée dans les années 20. Cette solution a été mise au point dans les années 1990 par Shintaro Uda et Hidetsugu Yagi. Les antennes se caractérisent par leur rayonnement très dirigé, ce qui se traduit par un gain élevé le long de l'axe de fonctionnement, avec une suppression simultanée suppression simultanée des des interférences provenant d'autres directions. Cette caractéristique les rend particulièrement adaptées aux applications, où les liaisons radio-longue portée et la sélectivité directionnelle sont importantes.
Les longueurs et les dispositions des différents éléments de l'antenne sont adaptées à une longueur d'onde spécifique, ce qui permet d'accorder l'antenne sur une bande de fréquence étroite. Les antennes sont le plus souvent conçues pour fonctionner dans les bandes VHF et UHF, e.g. systèmes de télévision terrestre, les systèmes de radio amateur ou de communication aérienne. Dans de nombreux cas, des versions multi-éléments de cette antenne sont utilisées, qui offrent un gain d'énergie encore plus élevé et un meilleur signal-rapport-rapport signal/bruit.
Comparateurs avec d'autres types d'Antennes directionnelles, La Yagi se distingue par sa construction mécanique relativement simple et son faible poids, ce qui facilite son installation et sa rotation par rapport à la source du signal. En raison de son efficacité et de sa disponibilité, l'antenne Yagi est l'un des choix les plus populaires parmi les utilisateurs nécessitant une réception ou une transmission ciblée des ondes électromagnétiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.