+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Antennes est un composant d'un système électromagnétique utilisé pour convertir l'énergie des ondes électromagnétiques en énergie électrique ou vice versa, selon le mode de fonctionnement - émission ou réception. C'est un élément clé de tout système de communication sans fil, comme la radio, la télévision, la téléphonie mobile, la navigation par satellite, le radar ou les réseaux de données.
En mode émission, l'antenne convertit un courant électrique, à la fréquence appropriée, en une onde électromagnétique se propageant dans l'espace. En mode réception, elle effectue le processus inverse - elle reçoit des ondes électromagnétiques et induit dans son conducteur un signal électrique correspondant dans son conducteur. Dans les deux cas, le paramètre clé de l'antenne est son adaptation à la fréquence du signal, déterminée par.en. par la longueur d'onde, sur laquelle elle doit fonctionner. Les propriétés de l'antenne, telles que les caractéristiques de rayonnement, l'impédance, le gain d'énergie, la polarisation ou la directivité, influencent l'efficacité de la transmission et de la réception des signaux.
Les antennes peuvent être construites sous différentes formes, des structures simples sous forme de Fils, de boucles, de systèmes avec des éléments passifs et actifs, jusqu'à des structures complexes utilisant des matériaux modernes et des-techniques de formation de faisceaux. Le choix d'une Antennes spécifique dépend des exigences techniques du système, de l'environnement d'exploitation et des paramètres de propagation souhaités. Les antennes peuvent être utilisées individuellement ou en groupes, créer des systèmes d'antennes capables d'assurer des fonctions de communication complexes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.