+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'arséniure de gallium (GaAs) est un composé chimique semi-conducteur constitué d'atomes de gallium (Ga) et d'arsenic (As), appartenant au groupe des composés III-V. Il se caractérise par une structure cristalline zinc-il se caractérise par une structure cristalline en zinc blende et un large écart énergétique-une structure cristalline de zinc blende et un large écart d'énergie directe, ce qui le rend, ce qui le rend particulièrement efficace dans les applications optoélectroniques. Contrairement au silicium couramment utilisé, le, Le GaAs permet une recombinaison directe des porteurs de charge, ce qui se traduit par une grande efficacité dans l'émission de lumière.
Ce matériau se distingue également par sa grande mobilité électronique, ce qui permet la construction de composants électroniques très rapides électroniques très rapides. En conséquence, l'arséniure de gallium est utilisé dans la fabrication de composants électroniques de haute qualité, l'arséniure de gallium est utilisé dans la fabrication de-transistors à haute fréquence, amplificateurs à micro-ondes, lasers à semi-conducteurs, lED, ainsi que dans les cellules solaires à haute-cellules solaires à haut rendement, en particulier dans les applications spatiales. Le GaAs présente également une résistance aux rayonnements ionisants, ce qui accroît sa valeur utilitaire dans les environnements où les niveaux de rayonnement sont élevés.
La fabrication de dispositifs en arséniure de gallium nécessite des technologies épitaxiales avancées, telles que l'épitaxie en phase gazeuse ou l'épitaxie par faisceau moléculaire-phase gazeuse ou l'épitaxie par faisceau moléculaire. Bien que ces procédés soient plus coûteux que pour le silicium, les propriétés physiques de l'arséniure de gallium compensent ces limitations dans les applications exigeant une vitesse élevée et une grande efficacité énergétique. L'arséniure de gallium constitue également la base de matériaux semi-conducteurs plus complexes, tels que l'AlGaAs ou l'InGaAs, ce qui permet de concevoir des structures aux propriétés électroniques et optiques variées.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.