+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Audion (tube audion) - définition de

Audion est le nom historique des trois premiers-tube à vide à trois électrodes, inventé par Lee de Forest en 1906. Ce dispositif a représenté une percée significative dans la technologie de l'électronique, car il permettait non seulement de détecter les signaux radioélectriques, mais aussi de les amplifier. L'audion était constitué d'une ampoule à vide contenant trois électrodes: cathode, anode et une grille de contrôle entre elles. En ajoutant la grille à la conception antérieure des Diodes, il est devenu possible de contrôler le flux d'électrons à travers le dispositif, ce qui a initié le développement des tubes électroniques en tant qu'éléments d'amplification actifs.

Les Composants électroniques ont joué un rôle déterminant dans le développement de la radiotéléphonie et des premiers circuits électroniques, de la radiotéléphonie et des premiers circuits électroniques, car il a permis d'augmenter considérablement la portée des transmissions radio en amplifiant les signaux reçus sur de longues distances. Bien que la conception originale n'ait pas été entièrement exempte de gaz-sans gaz, ce qui a affecté ses performances, au fil du temps, il a été perfectionné pour atteindre le vide complet, créant ainsi les triodes à vide modernes. Bien que l'audion ait été supplanté au fil du temps par des composants plus avancés, tels que les Transistors, son concept reste le fondement de l'électronique moderne.

Dans un contexte historique, audion symbolise le passage des composants électroniques passifs aux composants électroniques actifs et le début de l'ère des circuits amplificateurs et des oscillateurs. C'est grâce à lui que les premiers récepteurs radio fonctionnels et les systèmes de communication à longue portée ont pu être construits-systèmes de communication à longue portée ont pu être construits. Audion a ouvert la voie au développement ultérieur de la technologie des semi-conducteurs et a été un composant indispensable des premiers ordinateurs, radars et des systèmes de transmission de signaux.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI