+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La sécurité fonctionnelle est la propriété des systèmes techniques caractérisée par leur capacité à fonctionner de manière prévisible, même en cas de défaillance d'un composant. Le terme fait référence à la protection de la vie, de la santé et des biens, de la santé et des biens par la conception, la mise en œuvre et la surveillance de mesures visant à prévenir les conséquences de défauts fonctionnels potentiels, la mise en œuvre et la surveillance de mesures visant à prévenir les conséquences de défauts fonctionnels potentiels dans les systèmes d'automatisation d'automatisation, les systèmes de contrôle et l'électronique industrielle et grand public.
Le concept de sécurité fonctionnelle est étroitement lié aux normes internationales, telles que la CEI 61508, qui définissent la base de la conception des systèmes liés à la sécurité-sécurité. Dans le cadre de ces normes, Les niveaux d'intégrité de la sécurité (SIL - Safety Integrity Levels) sont d'une importance capitale Niveau d'intégrité de la sécurité), qui définit la fiabilité requise des composants mécaniques de sécurité. Les solutions répondant aux critères de sécurité fonctionnelle doivent être robustes aux erreurs aléatoires, et répondre de manière contrôlée aux conditions de défaillance anticipées.
En pratique, la sécurité fonctionnelle est utilisée dans les systèmes de contrôle des processus industriels, les véhicules autonomes, les dispositifs médicaux, les infrastructures de transport ou l'énergie. La conception de ces systèmes nécessite une analyse des risques, la vérification de l'architecture matérielle et logicielle, ainsi que la surveillance et la validation continues de leur fonctionnement. L'objectif n'est pas seulement de prévenir les défaillances, mais aussi de s'assurer, que les défaillances potentielles ne deviennent pas une menace pour les utilisateurs et l'environnement.
La sécurité fonctionnelle comprend à la fois les aspects techniques, et organisationnelle, comme la responsabilité de la conception, la documentation conformément aux exigences de certification, ou les procédures d'essai. La fiabilité et la prévisibilité des systèmes fonctionnellement sûrs sont fondamentales pour les responsabilités légales et éthiques des fabricants et des opérateurs de technologies.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.