+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Biais est un terme technique dont la signification varie, selon le domaine de la science et de la technologie, dans lequel il est utilisé. En général, il s'agit d'une déviation systématique, distorsion ou un changement de valeur, qui peut affecter la précision, l'objectivité ou la neutralité du processus de mesure, algorithme ou du système.
En électronique, la polarisation désigne la tension ou le courant de polarisation, utilisée pour définir les conditions de fonctionnement appropriées pour les composants semi-conducteurs, tels que les Transistors ou les Diodes. Une sélection correcte de la valeur de polarisation permet une conduction correcte du courant et assure la linéarité ou l'amplification du signal. L'absence de polarisation correcte peut entraîner une distorsion du signal ou un fonctionnement incorrect du circuit.
Dans les statistiques et analyse de données le biais fait référence à une erreur d'estimation systématique, qui fait que, que la valeur attendue d'un estimateur diffère de la valeur réelle du paramètre. Ce type de biais peut résulter d'un échantillonnage défectueux, d'une méthodologie d'analyse incorrecte ou de facteurs de confusion externes.
Dans le contexte de l intelligence artificielle i apprentissage automatique le biais peut désigner à la fois une composante de la fonction de décision du modèle (p. ex.g. comme une valeur ajoutée dans les neurones d'un réseau artificiel), ainsi qu'à des biais dans les données d'apprentissage, qui entraînent des inégalités ou des schémas indésirables dans les performances de l'algorithme. Dans cette optique, les biais font l'objet de recherches sur l'éthique algorithmique et l'équité des modèles de décision.
Dans chacun de ces domaines, dans chacun de ces domaines, les biais affectent l'interprétation des résultats de l'exploitation des équipements ou la qualité des décisions, l'exploitation d'un équipement ou la qualité des décisions basées sur les données traitées, c'est pourquoi, son identification et son contrôle constituent une partie importante du processus de conception et d'analyse.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.