+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Bionique est un domaine interdisciplinaire de science et de technologie, qui s'occupe de l'étude des structures, des processus et des mécanismes présents dans la nature, puis de leur utilisation comme modèles pour la conception et le développement de solutions technologiques. Son objectif est de créer des systèmes, des matériaux et des dispositifs inspirés par l'efficacité, l'adaptabilité et la complexité des organismes vivants.
Le concept de bionique se réfère à l'intégration de la biologie avec l'ingénierie, l'informatique, la robotique et la science des matériaux. En analysant le fonctionnement des systèmes biologiques – tels que les muscles, les sens, les systèmes nerveux ou les structures cellulaires – la bionique permet de transposer leurs principes de fonctionnement dans la technologie pratique. Des exemples d'applications incluent des prothèses commandées par des impulsions nerveuses, des sens artificiels, des matériaux à structure variable ou des robots imitant les mouvements des animaux.
Dans le cadre de la bionique, une grande importance est accordée à la modélisation précise et à la simulation des systèmes naturels, en tenant compte de leurs propriétés adaptatives et de leur capacité à l'autorégulation. Un aspect clé est également la création d'interfaces entre les systèmes biologiques et électroniques, permettant un échange bidirectionnel de signaux – ce qui trouve son application dans la neurotechnologie et la médecine.
Le développement de la bionique nécessite la collaboration de nombreuses disciplines, telles que la biophysique, la neurobiologie, l'automatique ou la mécatronique. Grâce à cela, il est possible de concevoir des technologies biomimétiques de plus en plus avancées, qui se caractérisent par une haute fonctionnalité et une économie d'énergie, tout en étant plus intégrées à l'environnement naturel de l'homme.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.