+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Biorobotique - définition

Biorobotique est un domaine scientifique à l'intersection de l'ingénierie, de la biologie et de la robotique, qui se consacre à la conception et à la construction de systèmes robotiques inspirés par des organismes vivants ou collaborant avec des systèmes biologiques. Elle inclut à la fois la création de dispositifs mécaniques imitant les fonctions et structures du corps, ainsi que l'intégration de technologies dans l'organisme humain dans le but de soutenir, remplacer ou étendre les capacités biologiques.

Le principe fondamental de la biorobotique est d'utiliser les connaissances sur les principes de fonctionnement des organismes pour développer des solutions techniques innovantes. Cela peut inclure la conception de prothèses et d'exosquelettes qui répondent aux signaux nerveux, le développement de systèmes de contrôle basés sur des modèles de comportement biologiques, ainsi que la création d'interfaces entre les tissus vivants et les systèmes électroniques. Les capacités d'adaptation, l'auto-apprentissage et le traitement des signaux sensoriels complexes sont ici de la plus haute importance.

La biorobotique trouve principalement son application en médecine, en réhabilitation, en biomécanique et en neuro-ingénierie. Elle permet de développer des dispositifs de soutien pour les personnes handicapées, tels que des membres artificiels, des implants auditifs ou des systèmes de contrôle par le regard ou la pensée. En même temps, les recherches dans ce domaine sont également importantes pour le développement de robots humanoïdes autonomes, de systèmes biomimétiques et de technologies intégrant des systèmes artificiels avec des organismes vivants.

La biorobotique contemporaine repose sur les réalisations de la robotique souple, de la microélectronique, de la bioingénierie et de l'intelligence artificielle. Son développement nécessite une collaboration étroite entre spécialistes de nombreux domaines et le respect de normes éthiques élevées, notamment dans le contexte des interactions entre la machine et l'homme et de l'utilisation de composants biologiques dans les systèmes techniques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI