+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Biosenseur est un dispositif analytique intégré qui utilise des propriétés biologiques spécifiques pour détecter et mesurer de manière sélective, sensible et reproductible des analytes sélectionnés. Il se compose de trois éléments principaux : un élément de reconnaissance (par exemple, enzyme, anticorps, récepteur cellulaire, acide nucléique), un transducteur de signal, et un système de lecture et d'interprétation. La partie biologique du biosenseur est responsable de l'interaction spécifique avec la substance cible, tandis que le transducteur (électrochimique, optique, piézoélectrique, thermique ou autre) convertit cet événement en un signal physique mesurable.
Grâce à leur capacité de reconnaissance moléculaire précise, les biosenseurs jouent un rôle clé dans le diagnostic médical, la surveillance environnementale, le contrôle de la qualité alimentaire, la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. Un exemple de biosenseur couramment utilisé est le glucomètre, où l'enzyme glucose oxydase catalyse une réaction chimique détectée par le transducteur électrochimique, permettant la mesure de la concentration de glucose dans le sang.
Les biosenseurs modernes peuvent être conçus en utilisant des nanomatériaux, des technologies microfluidiques et des méthodes de bioingénierie, permettant la miniaturisation, une sensibilité accrue et l'intégration avec des systèmes électroniques et numériques. Les tendances de développement se concentrent sur la création de biosenseurs multiparamétriques capables d'une surveillance continue in situ des paramètres biologiques, y compris les applications portables, la médecine personnalisée et la biologie synthétique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.