+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le Beeper est un petit composant électroacoustique qui convertit un signal électrique en un son de fréquence fixe ou modulée. Il est couramment utilisé comme composant de signalisation dans les dispositifs électroniques et l'automatisation, agissant comme un avertissement, une information ou une confirmation du fonctionnement du système. Le fonctionnement du buzzer est généralement basé sur des phénomènes piézoélectriques ou électromagnétiques, en fonction de la technologie utilisée.
Les buzzers piézoélectriques utilisent un matériau piézoélectrique qui, lorsqu'il est alimenté, change de dimension et fait vibrer la membrane génératrice de son. Ce type de conception a une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie, ce qui le rend particulièrement utile dans les appareils alimentés par batterie. Les buzzers électromagnétiques, quant à eux, fonctionnent sur le principe de l'attraction et de la répulsion de la membrane au moyen d'un champ magnétique généré par un courant alternatif circulant dans une bobine.
Ces composants peuvent être actifs ou passifs. Les versions actives contiennent un générateur de signaux intégré et ne nécessitent qu'une alimentation électrique pour fonctionner. Les versions passives nécessitent une source de signal externe à la fréquence appropriée, ce qui permet un contrôle précis du son émis.
Les buzzers sont largement utilisés dans les systèmes d'alarme, les appareils ménagers, les horloges, les contrôleurs industriels, les panneaux HMI et les équipements médicaux. Ils se caractérisent par une réponse rapide et la capacité de générer des signaux acoustiques d'intensité et de tonalité variables, ce qui leur permet d'être utilisés à la fois comme signaux de défaut et comme éléments de l'interface utilisateur . Lors de la conception de systèmes d'avertisseurs sonores, il est important de tenir compte des paramètres électriques et acoustiques de l'avertisseur ainsi que de la méthode de montage.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.