+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Buffer - définition

Tampon est un terme technique désignant un composant qui assure la médiation du flux de données ou de signaux entre deux systèmes, systèmes ou processus qui fonctionnent à des vitesses, des capacités ou des modes d'exploitation différents. La fonction principale d'une mémoire tampon est de stocker temporairement des données afin de permettre la synchronisation de la transmission entre la source et le récepteur, de minimiser la perte d'informations et d'optimiser le fonctionnement du système.

En informatique, une mémoire tampon est un espace spécialement alloué dans la mémoire d'exploitation où les données d'entrée ou de sortie sont stockées pendant le traitement. Une telle solution permet de réduire les délais et d'accroître l'efficacité des opérations d'E/S (entrée/sortie) , par exemple lors de la lecture de fichiers, du transfert de flux audio/vidéo ou de la communication avec des dispositifs externes. Les tampons sont également importants dans la transmission en réseau, où les paquets de données doivent être traités avec ordre et intégrité.

En électronique, le terme "tampon" peut également se référer à des circuits logiques qui amplifient un signal numérique sans le modifier logiquement. Ces circuits permettent de séparer la charge de la source du signal et d'améliorer la fiabilité du transfert d'informations dans les systèmes numériques complexes. Les tampons sont également utilisés dans le contexte des circuits analogiques, où ils ont pour fonction d'adapter l'impédance ou d'isoler les circuits.

Selon l'application, la mémoire tampon peut être matérielle ou logicielle. Dans les systèmes d'exploitation, les mécanismes de mise en mémoire tampon sont utilisés pour améliorer l'efficacité des supports de stockage, stockage et des périphériques. Dans la conception des systèmes en temps réel, la gestion de la mémoire tampon joue un rôle essentiel pour garantir une réponse déterministe du système. Le dimensionnement correct de la mémoire tampon et sa stratégie de vidange (par exemple FIFO - First In, First Out) affectent directement la stabilité et la vitesse de l'ensemble du système.

Tampons, émetteurs, contrôleurs

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI