+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

CDMA - définition

CDMA (accès multiple par répartition en code) est une technique d'accès multiple dans laquelle plusieurs signaux peuvent être transmis simultanément dans la même bande de fréquence grâce à l'utilisation de codes de diffusion uniques. Contrairement à d'autres méthodes d'accès multiple, telles que TDMA (accès multiple par répartition dans le temps) ou FDMA (accès multiple par répartition en fréquence), en CDMA chaque utilisateur se voit attribuer un code de séquence individuel, ce qui permet de distinguer les données transmises même lorsqu'elles se chevauchent dans le temps et l'espace.

La technologie est basée sur une technique à spectre étalé (spread spectrum) dans laquelle le signal est transmis en utilisant une large bande passante, bien plus large que ce que nécessite son contenu d'information. L'étalement est réalisé en multipliant le signal de l'utilisateur par une séquence pseudo-aléatoire, un code de diffusion dit. Un récepteur connaissant le même code est capable de récupérer efficacement le signal original, en ignorant les transmissions des autres comme du bruit. De cette manière, il est possible que plusieurs flux de données indépendants coexistent dans la même plage de fréquences.

Le CDMA a trouvé une utilisation répandue dans les systèmes de téléphonie mobile de deuxième et troisième génération (par exemple IS-95, cdmaOne, CDMA2000), ainsi que dans les communications par satellite et les systèmes militaires. En raison de sa grande immunité aux interférences, de l'utilisation efficace du spectre et de la bonne qualité de transmission à faibles niveaux de puissance du signal, cette méthode a été particulièrement appréciée dans les environnements à forte densité d'utilisateurs.

D'un point de vue technique, la mise en œuvre du CDMA nécessite un chronométrage précis de la synchronisation et l'utilisation d'algorithmes avancés de décodage algorithmes pour distinguer et reconstruire les signaux pertinents parmi les transmissions qui se chevauchent. En pratique, un élément clé du fonctionnement du CDMA est le détecteur de corrélation dit, qui reconnaît un code utilisateur donné et sépare son signal de ceux des autres.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI