+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Chémorécepteur - définition

Un Chemoreceptor est une cellule spécialisée ou une structure biologique capable de détecter et de convertir des signaux chimiques en impulsions nerveuses. Les récepteurs de ce type constituent une partie essentielle des systèmes sensoriels des organismes vivants, leur permettant de recevoir des informations sur la composition chimique de l'environnement et de l'intérieur du corps. L'action des chimiorécepteurs repose sur l'interaction des substances chimiques détectées, appelées ligands, avec les protéines de surface des récepteurs, ce qui entraîne l'activation d'une réponse physiologique ou neuronale.

Chez les organismes supérieurs, les chimiorécepteurs sont divisés en récepteurs périphériques et centraux. Les récepteurs périphériques sont situés, entre autres, dans la cavité nasale et la langue, où ils ont des fonctions liées à l'odorat et au goût. Les chimiorécepteurs centraux, quant à eux, sont principalement situés dans le système nerveux central et participent à la régulation des processus homéostatiques tels que la respiration et le contrôle du pH sanguin en détectant les concentrations d'oxygène, de dioxyde de carbone et d'ions hydrogène.

Au niveau moléculaire, les chimiorécepteurs peuvent prendre la forme de récepteurs membranaires couplés aux protéines G, de canaux ioniques ou d'enzymes activées par des ligands. Le processus de transduction du signal initié par un chémorécepteur entraîne une modification du potentiel membranaire de la cellule sensorielle, qui peut aboutir à la génération d'un potentiel d'action transmis aux structures de traitement du stimulus.

L'importance des chimiorécepteurs va au-delà des systèmes biologiques : leur action inspire le développement de capteurs chimiques utilisés dans la technologie, tels que les détecteurs de gaz, les analyseurs de la composition de l'air ou les dispositifs de diagnostic médical. La recherche sur leurs mécanismes est également importante dans le contexte de la biomimétique et du développement de systèmes perceptifs artificiels.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI