+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Densimètre - définition

Un Densimètre est un instrument de mesure utilisé pour déterminer la densité ou la gravité spécifique des liquides et parfois des semi-solides. Son fonctionnement est basé sur le principe de flottabilité d'Archimède, selon lequel la force de flottabilité agissant sur un corps immergé est égale au poids du fluide qu'il déplace. En pratique, le densimètre se présente sous la forme d'un cylindre en verre ou en plastique avec un lest au fond et une échelle de mesure au sommet pour une lecture directe de la valeur de la densité.

Lors de la mesure, le densimètre est immergé dans le liquide à tester et fixé dans une position d'équilibre, la profondeur d'immersion dépendant de la densité du liquide. La valeur est lue au niveau du ménisque du liquide sur une échelle calibrée. L'échelle du densimètre peut être graduée en différentes unités : g/cm³, kg/m³, degrés Baumé, API, Brix ou Plato - en fonction de l'application industrielle spécifique.

Les densimètres sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire (par exemple pour le contrôle des sucres dans les boissons), les industries chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques, ainsi que dans les laboratoires d'analyse. La précision de la mesure dépend de la température du liquide, c'est pourquoi les densimètres modernes peuvent être équipés d'une compensation de température ou fonctionner avec des thermomètres de référence.

Les versions modernes des densimètres, y compris les densimètres numériques oscillants, offrent une mesure automatique basée sur un changement de la fréquence d'oscillation du tube de mesure rempli de l'échantillon étudié. Ces appareils se caractérisent par une grande sensibilité, des temps de mesure courts et la possibilité d'enregistrer et de transmettre des données à des systèmes de gestion de la qualité ou à des laboratoires d'analyse.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI