+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

DOF (degrés de liberté) - définition

DOF (Degrees of Freedom) est un terme utilisé en mécanique, en robotique, en automatisation et en analyse des systèmes physiques pour décrire le nombre de paramètres indépendants qui décrivent de manière unique la position et l'orientation d'un objet dans l'espace. Chaque degré de liberté correspond à la capacité d'effectuer un mouvement de translation ou de rotation indépendant dans un axe spécifique du système de coordonnées.

Dans le contexte des corps physiques, le nombre de degrés de liberté est lié aux possibilités de translation dans les trois dimensions de l'espace et de rotation autour d'un axe. Pour un point matériel se déplaçant dans l'espace, il ne peut s'agir que de déplacements, tandis que pour un corps rigide, il existe des rotations supplémentaires. Dans les systèmes complexes, tels que les mécanismes à plusieurs corps, les robots industriels ou les systèmes dynamiques, les degrés de liberté déterminent la complexité et l'étendue du contrôle sur le mouvement des membres individuels.

En robotique, le DOF définit les capacités de manipulation d'un robot ou d'une extrémité de travail et a un impact direct sur sa capacité à atteindre des positions et des orientations spécifiques dans l'espace de travail. Dans les systèmes de contrôle et de modélisation dynamiques, le nombre de degrés de liberté détermine le nombre d'équations décrivant le mouvement du système, ce qui influe sur la complexité de l'analyse et de la conception.

En ingénierie et en sciences informatiques, telles que l'analyse par éléments finis (FEA) , le terme DOF fait référence aux variables décrivant les déplacements aux nœuds de la grille de calcul. En statistique, en revanche, le nombre de degrés de liberté est lié au nombre de valeurs indépendantes qui peuvent varier librement lors de l'estimation des paramètres du modèle.

La signification de DOF varie d'un domaine à l'autre, mais dans tous les cas, elle fait référence au nombre de variables indépendantes décrivant un système, son mouvement ou son comportement.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI