+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Diviseur de tension - définition

Un Diviseur De Tension est un circuit électrique de base utilisé pour réduire proportionnellement la tension d'entrée par rapport à la tension d'alimentation. Il se compose généralement de deux éléments passifs ou plus, le plus souvent des résistances, connectés en série, bien que dans certains cas des éléments capacitifs ou inductifs puissent également être utilisés, en fonction des caractéristiques du signal et des exigences de l'application.

Le principe du diviseur est basé sur la loi d'Ohm et la règle de division de la tension dans un circuit en série. La tension totale appliquée au circuit est répartie entre ses éléments en fonction de leurs résistances. La tension de sortie prélevée à un point intermédiaire entre ces éléments est fonction du rapport de leurs résistances, ce qui permet d'obtenir avec précision la valeur de tension souhaitée dans une plage spécifiée.

Le diviseur de tension est largement utilisé dans les systèmes de mesure, de contrôle et analogiques où il est nécessaire d'adapter les niveaux de signal, de mettre à l'échelle les tensions d'entrée ou de référence et de produire des tensions de référence. En électronique numérique, il est également utilisé pour convertir les niveaux logiques entre différentes normes de tension.

Lors de la conception des diviseurs de tension, l'effet de la charge sur leurs caractéristiques doit être pris en compte, car la connexion d'une charge à faible impédance au point de mesure peut perturber le rapport de tension et introduire des écarts indésirables. Dans les cas nécessitant une grande précision, on utilise un tampon de signal ou la sélection de composants ayant une valeur d'impédance suffisamment élevée.

Bien que le principe du diviseur soit simple, sa mise en œuvre correcte nécessite la prise en compte d'un certain nombre de facteurs pratiques tels que les tolérances des résistances, les effets de la température, le bruit et la stabilité des paramètres dans le temps. Dans les applications dynamiques, on utilise également des diviseurs capacitifs, qui sont analysés dans le domaine des fréquences à l'aide de l'impédance complexe.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI