+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un émulateur est un dispositif informatique ou un programme qui permet d'émuler le fonctionnement d'un autre système matériel ou logiciel de manière à ce que les logiciels destinés à la plate-forme d'origine puissent fonctionner sur une architecture différente ou dans un environnement différent. Le but de l'émulation est de reproduire fidèlement les fonctions, les interfaces et le comportement du système source afin que les programmes ou les dispositifs qui interagissent avec lui fonctionnent comme prévu à l'origine, sans qu'il soit nécessaire d'être physiquement présent.
En électronique et en informatique, les émulateurs sont utilisés, entre autres, pour tester et déboguer des logiciels intégrés, recréer le fonctionnement de plateformes informatiques historiques, exécuter des applications mobiles sur des ordinateurs personnels ou faire fonctionner des systèmes d'exploitation anciens. Leur fonctionnement est basé sur la modélisation des composants clés du système original, tels que processeurs, la mémoire, les bus, les périphériques et les interfaces d'entrée/sortie, le niveau de détail dépendant de l'objectif de l'émulation - de la cartographie de bas niveau des cycles de la machine aux simulations fonctionnelles du comportement.
Les émulateurs diffèrent des simulateurs en ce qu'ils visent la compatibilité binaire avec l'environnement d'origine, permettant au code machine existant de s'exécuter directement. Ils sont donc utiles pour analyser le comportement des systèmes dans des conditions proches de la réalité, comme le diagnostic des défauts dans les circuits numériques ou la rétro-ingénierie. Il existe à la fois des solutions logicielles, fonctionnant comme des applications utilitaires, et des solutions matérielles, utilisées dans le processus de conception et de fabrication des systèmes électroniques.
Les émulateurs modernes sont souvent associés à des outils permettant de suivre l'état des registres, de la mémoire et des formes d'onde des signaux, ce qui en fait un élément indispensable des environnements de développement. En raison de la complexité croissante des systèmes numériques modernes, l'émulation est une technique clé pour le prototypage, les tests et la compatibilité entre plates-formes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.