+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

EROEI (Rendement énergétique de l'énergie investie) - définition

L'EROEI (Energy Return on Energy Invested), ou rendement énergétique de l'énergie investie (EROEI), est une mesure de l'efficacité énergétique d'un processus d'extraction d'énergie donné. La valeur EROEI est définie comme le rapport entre la quantité d'énergie utile obtenue à partir d'une source donnée et l'énergie totale consommée sur l'ensemble du cycle d'obtention, de traitement, de transport et de distribution de cette énergie. Un EROEI élevé signifie qu'une technologie énergétique particulière fournit un surplus d'énergie significatif par rapport à l'énergie nécessaire à son fonctionnement, ce qui la rend plus durable et économiquement viable.

L'analyse de l'EROEI tient compte de l'énergie consommée non seulement directement dans l'exploitation (par exemple, le pompage du pétrole, l'exploitation d'un parc éolien), mais aussi indirectement - dans le processus de construction de l'infrastructure, la production de matériaux, l'exploitation d'équipements auxiliaires et les processus logistiques.

Les valeurs de l'EROEI varient fortement en fonction de la source d'énergie. Les combustibles fossiles traditionnels tels que le pétrole ont toujours eu des coefficients élevés, mais ceux-ci diminuent avec le temps en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation des gisements difficiles à atteindre. En revanche, les sources d'énergie renouvelables [](/ca/fr/news/library-articles/page/69326 /) , telles que l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne, ont un EROEI croissant à mesure que la technologie progresse et que les processus de production sont optimisés.

L'EROEI est crucial dans les analyses de politique énergétique, dans l'évaluation de la durabilité à long terme de l'économie énergétique et dans l'évaluation des limites de la croissance économique basée sur les ressources énergétiques. Un EROEI faible peut signifier qu'un processus énergétique, bien que techniquement réalisable, n'est pas viable du point de vue de l'énergie nette.

Modules photovoltaïques

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI