+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Une Onde Stationnaire est un cas particulier d'interférence de deux ondes de même fréquence, amplitude et direction de polarisation, se déplaçant en sens inverse dans le même milieu. Leur chevauchement donne lieu à un système d'oscillations non divergentes dans lequel on observe une alternance de zones d'amplification maximale (flèches) et d'extinction totale (nœuds). Une onde stationnaire se caractérise par le fait que l'énergie n'est pas transférée à travers le milieu dans la direction de la propagation, mais qu'elle oscille localement autour de points d'équilibre.
Mathématiquement, une onde stationnaire est décrite comme la somme de deux ondes harmoniques de sens opposé. Son profil spatial reste constant dans le temps, tandis que l'amplitude de l'oscillation en des points individuels varie périodiquement en fonction du temps. Les nœuds de l'onde sont les endroits où l'amplitude d'oscillation est nulle à tout moment, tandis que les flèches sont les points d'excursion maximale où l'énergie mécanique ou électromagnétique se concentre localement.
Le phénomène de l'onde stationnaire apparaît dans divers domaines de la physique, notamment acoustique, l'optique, l'électronique et la mécanique des ondes. Dans les guides d'ondes, les lignes de transmission, les instruments de musique ou les résonateurs, la formation d'une onde stationnaire est le plus souvent due à la réflexion de l'onde sur les limites du milieu ou à la discontinuité de l'impédance. Les conditions aux limites déterminent les longueurs d'onde autorisées, ce qui conduit à des modes de résonance discrets.
En analyse technique, une onde stationnaire est décrite, entre autres, par le coefficient d'onde stationnaire (VSWR), qui rend compte de l'efficacité de l'adaptation de l'impédance dans les systèmes à haute fréquence. La présence d'une forte onde stationnaire peut entraîner une perte d'énergie, une distorsion du signal et une surchauffe locale du système. D'autre part, l'utilisation consciente des ondes stationnaires dans les systèmes résonnants permet un réglage précis de la fréquence, le filtrage du signal et l'amplification des oscillations dans des bandes spécifiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.