+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Photoélasticité - définition

Photoélasticité est le phénomène physique par lequel certains matériaux diélectriques - en particulier les solides transparents tels que le verre, les polycarbonates ou les époxys - présentent une variation de l'indice de réfraction en réponse aux contraintes mécaniques appliquées. Lorsqu'ils sont soumis à des contraintes internes, le matériau devient biréfringent, ce qui signifie qu'il divise la lumière polarisée en deux rayons avec des vitesses de propagation différentes, selon la direction et la valeur des contraintes.

Ce phénomène est utilisé dans une technique expérimentale appelée photoélasticité (ou méthode photoélastique), qui permet la visualisation et l'analyse des distributions de contraintes dans des modèles structurels. Il est mesuré en observant l'interférence de la lumière polarisée passant à travers un modèle soumis à des contraintes placé entre des filtres de polarisation croisés. Les isochromes observés (lignes de différence égale dans les contraintes principales) et les isopaches (lignes de somme égale des contraintes) forment un motif d'interférence qui peut être analysé quantitativement pour déterminer l'intensité et l'orientation des contraintes.

La photoélasticité est utilisée en mécanique des solides, en ingénierie des matériaux, en biomécanique et dans la conception de composants à haute fiabilité où il est important de connaître les concentrations locales de contraintes. Elle est non destructive et très sensible, ce qui la rend utile tant pour la recherche fondamentale, le contrôle qualité ou la vérification de modèles numériques MEF (méthode des éléments finis). Le paramètre caractéristique d'un matériau photoélastique donné est la constante photoélastique, exprimant la relation entre la différence des contraintes principales et la différence de phase observée des rayons lumineux.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI