+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Galvanomètre est un appareil de mesure de précision utilisé pour détecter et mesurer de très faibles intensités de courant électrique. Son fonctionnement est basé sur l'action des forces électromagnétiques résultant de la circulation du courant à travers un conducteur situé dans un champ magnétique. Le modèle de galvanomètre le plus classique est le galvanomètre magnéto-électrique, dans lequel une bobine suspendue dans un champ magnétique constant subit une déviation proportionnelle au courant qui la traverse, et l'importance de la déviation est indiquée par une aiguille mobile sur une échelle.
La sensibilité d'un galvanomètre est définie par sa capacité à détecter de très petites valeurs de courant, ce qui en fait un outil indispensable pour les mesures de précision en laboratoire, l'étalonnage des appareils scientifiques et l'analyse des circuits à faible courant. Dans la pratique, on utilise également des galvanomètres à miroir, où la déviation de la bobine est lue optiquement par la réflexion du faisceau lumineux, ce qui permet des mesures encore plus précises avec un impact minimal friction mécanique.
Le galvanomètre, prototype des compteurs analogiques modernes, est utilisé non seulement comme dispositif autonome, mais aussi comme composant intégral dans la conception des ampèremètres, des voltmètres et des ponts de mesure, où il est utilisé pour détecter le point d'équilibre. Dans les systèmes électroniques modernes, le rôle du galvanomètre classique a été largement remplacé par des capteurs à semi-conducteurs et des convertisseurs analogiques-numériques, mais il reste indispensable dans les applications exigeant une précision de mesure extrême. Les galvanomètres sont également à la base du fonctionnement de certains scanners laser et systèmes optiques, où l'inclinaison rapide et précise des miroirs permet de contrôler la direction du faisceau lumineux.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.